Implementar um Aplicativo FactoryTalk Optix
Os dispositivos de destino
Rockwell Automation
executam o Aplicativos FactoryTalk Optix
automaticamente durante a implementação. Dispositivos que não têm o serviço de atualização instalado ou têm o aplicativo de tempo de execução transferido manualmente requerem que você inicie o aplicativo manualmente no dispositivo ou configure o aplicativo para inicialização automática.Use o
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio
para implementar em dispositivos locais ou remotos. Use o Editor da Web FactoryTalk Optix Studio
para implementar apenas em dispositivos remotos. O FactoryTalk Optix Studio
usa o FactoryTalk Remote Access
para implementar em dispositivos remotos.
IMPORTANTE:
Se um
Aplicativo FactoryTalk Optix
já estiver em execução em um dispositivo de destino, a implementação de outro Aplicativo FactoryTalk Optix
vai parar e remover o outro aplicativo.Pré-requisitos
- Configure o mecanismo de apresentação para o modo no qual você executará oFactoryTalk Optix.Consulte Configurar mecanismos de apresentação.
- Confirme se oServiço de Atualização do Aplicativo FactoryTalk Optixé executado no dispositivo de destino.IMPORTANTE: Para operar corretamente ao ser executado como um aplicativo, oServiço de Atualização do Aplicativo FactoryTalk Optixrequer que a porta TCP 49100 seja acessível e um nome de usuário válido com uma senha configurada.
- Confirme se o dispositivo de destino tem uma licença válida.IMPORTANTE: Se o dispositivo de destino não tiver uma licença, oAplicativos FactoryTalk Optixexecutará no modo de demonstração e parará automaticamente após 2 horas.
- Configure um dispositivo.IMPORTANTE: Configure um dispositivo local ou remoto. Para configurar um dispositivo local, consulte Gerenciar dispositivos clientes. Para configurar um dispositivo remoto, abra oFactoryTalk®Hub™e acesse oFactoryTalk Remote Access. Na Ajuda online do FactoryTalk Remote Access, consulte aexibição Domínioe role a página atéAdicionar um dispositivo. O dispositivo remoto também deve ter o cliente de Tempo de Execução doFactoryTalk Remote Accessinstalado e configurado. Na Ajuda online do FactoryTalk Remote Access, consulte aConfiguração do cliente.
- Para implementar umAplicativo FactoryTalk Optix
- Selecione o dispositivo configurado.Para mais informações, consulte Selecionar um dispositivo cliente.
- Se você selecionou um dispositivo remoto, primeiramente é necessário estabelecer uma conexão VPN com esse dispositivo. SelecioneVPNÁrea de Trabalho Remota
- SelecioneExecutar
- Digite a senha do usuário para o dispositivo de destino e selecioneOK.
- Para parar oAplicativo FactoryTalk Optixno dispositivo de destino, selecioneParar
O aplicativo no dispositivo de destino para.
OBSERVAÇÃO:
Para desconectar o FactoryTalk Optix Studio do dispositivo de destino, feche o painel Saída no
FactoryTalk Optix
. O aplicativo continua sendo executado no dispositivo de destino, mas o FactoryTalk Optix
não está mais conectado, portanto, as mensagens não aparecem mais no painel Saída.Dê sua opinião