Ativar o FactoryTalk Optix Runtime em dispositivos online
Ative uma permissão do Runtime por meio do Gerenciador de Licenças em um dispositivo online de tempo de execução.
- Abra o Gerenciador de Licenças usando o menu Iniciar do Windows ou o ícone na sua área de trabalho.
- SelecioneOnlinepara ativar uma nova permissão no dispositivo de tempo de execução.
- SelecioneAtivar uma permissão para este dispositivoePróximo.Sua chave de permissão é uma chave de 25 caracteres criada pelo FactoryTalk Optix usada para alocar uma permissão a uma organização.
- Acesse a página do FactoryTalk Optix.Consulte Página do FactoryTalk Optix.
- Autentique-se conforme necessário.
- SelecionePermissõespara exibir e copiar a chave de permissão.
- Digite a chave da permissão e selecioneAtivar.
- Quando a permissão for ativada com sucesso, selecioneOK.
- SelecionePermissõesnovamente e, em seguida,Permissões da organizaçãopara exibir a permissão alocada.
OBSERVAÇÃO:
Quando você implementa os Aplicativos FactoryTalk Optix no dispositivo de tempo de execução, todos os arquivos de tempo de execução necessários são implementados automaticamente com o aplicativo.
A página
Direitos da organização
mostra as seguintes informações sobre direitos:- Chave de direito
- Usuário
- Número do contrato
- Número do catálogo
- Direito
- Data da compra
- Data de expiração
- Data de ativação
OBSERVAÇÃO:
A
Data da compra
corresponde à coluna Data de vigência
da seção Direitos
no FactoryTalk Hub. Essa é a data em que o direito fica disponível no FactoryTalk Hub e pode ser alocado a uma organização.A
Data de ativação
é a data em que um usuário ativou o direito.A
Data de expiração
ocorre após o tempo decorrido entre a Data de ativação
e a duração do direito.Dê sua opinião