Mecanismo de licença Call Home
O mecanismo de licença Call Home consiste em um esquema de direitos disponível para o
FactoryTalk®Optix™
Runtime em execução somente em contêineres do Docker.O
FactoryTalk®Optix™
Runtime pode ser executado em contêineres do Docker no Ubuntu 22.04.O número de série do direito é injetado no contêiner do Docker como uma variável de ambiente chamada
FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER
. Essa variável dispara o mecanismo Call Home.O fluxo de direitos ocorre da seguinte maneira:
- O contêiner do Docker chama APIs da Web de Direitos específicas para bloquear o direito especificado.
- Se a solicitação de bloqueio for bem-sucedida, o contêiner do Docker atualizará periodicamente o bloqueio de direitos a cada 30 minutos.
- O contêiner do Docker desbloqueia o direito no término do tempo de execução, para disponibilizá-lo para nova hospedagem.
DICA:
Se o contêiner do Docker não desbloquear o direito ao ser encerrado, prossiga com uma nova hospedagem manual. Esse cenário pode ocorrer sempre que o tempo de execução for interrompido inesperadamente.
Se o contêiner do Docker hospedar novamente o direito bloqueado durante o tempo de execução, este último receberá uma notificação de nova hospedagem após a próxima atualização do bloqueio de direito.
Um período de carência de sete dias começa somente se a conexão com a API da Web de Direitos for perdida após um bloqueio de direitos.
Dê sua opinião