Criar variáveis

Crie variáveis que definem um alarme do motor, temperatura e ingredientes individuais.
DICA: Em vez de criar variáveis manualmente, importe as variáveis do controlador no modo offline. Consulte Importar variáveis do controlador.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , crie cinco variáveis clicando com o botão direito do mouse no
    Modelo
    e selecionando
    Novo
    Variável
    .
  2. Renomeie as variáveis passando o mouse sobre cada variável, selecionando
    Ícone Editar
    e digitando:
    • Ingredient01
    • Ingredient02
    • Ingredient03
    • Motor1Alarm
    • Temperature
  3. Na
    Exibição de projeto
    , selecione
    Motor1Alarm
    .
  4. Em
    Propriedades
    , selecione
    Int32
    e, depois,
    Boolean
    .
    O tipo de valor da variável muda para Booliano. Isso é necessário para o alarme digital que você configurará posteriormente.
Nó do modelo
A pasta Model contém uma lista de variáveis, incluindo Ingredient01, Ingredient02, Ingredient03, Motor1Alarm e Temperature.
Anote a localização das variáveis.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal