Comando da CLI: deploy

Use o comando
deploy
para implementar um
Aplicativo FactoryTalk Optix
em um dispositivo local.

Diretrizes

Considere o seguinte ao trabalhar com o comando
deploy
:
  • Você precisa executar todas as operações de controle de versão necessárias antes da implementação do
    Aplicativo FactoryTalk Optix
    .
  • Você precisa garantir que o
    Aplicativo FactoryTalk Optix
    seja compilado sem erros antes da implementação.
  • Você só pode implementar o
    Aplicativos FactoryTalk Optix
    em dispositivos locais.
  • Você não pode implementar o
    Aplicativos FactoryTalk Optix
    com segredos criptografados.
  • O comando
    deploy
    não inicia o tempo de execução por padrão. Se você incluir
    --run-after-deploy
    , o tempo de execução será iniciado automaticamente após a implementação.

Sintaxe

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy
project_to_deploy
--ip-address=
ip_address
--username=
username
[--thumbprint=
certificate_thumbprint
] [--disable-project-encryption] [--disable-source-project-transfer] [--transfer-application-files] [--transfer-optimized-project] [--run-after-deploy] [--silent]
Parâmetros
Parâmetro
Importância
Descrição
version
Obrigatório
Nome da pasta que reflete a versão instalada do
FactoryTalk Optix Studio
.
project_to_deploy
Obrigatório
Caminho para o arquivo
OPTIX
do projeto a ser implementado.
ip_address
Obrigatório
O endereço IP do dispositivo de destino para implementação do
Aplicativo FactoryTalk Optix
.
username
Obrigatório
Nome de usuário para fazer login no dispositivo de destino.
Nome de usuário do
Windows®
Um nome de usuário do sistema:
  • DOMAIN\
    username
    , para usuários de domínio.
  • .username
    , para usuários locais em dispositivos associados a um domínio.
  • username
    , para usuários locais em dispositivos que não pertencem a um domínio.
Nome de usuário do Linux
Um nome de usuário de administrador.
IMPORTANTE: Especifique a senha do usuário como uma variável de ambiente do sistema
OPTIX_STUDIO_DEPLOYMENT_PASSWORD
.
--thumbprint=
certificate_thumbprint
Opcional
Forneça impressão digital do certificado do Serviço de atualização do Aplicativo FactoryTalk Optix de destino para evitar a necessidade de interagir com a caixa de diálogo de confiança.
A caixa de diálogo de confiança é exibida somente para a primeira implementação.
Certifique-se de que as Ferramentas do FactoryTalk Optix Runtime e o Serviço de atualização estejam instalados. Em seguida, você pode obter a impressão digital executando este comando
openssl x509 -fingerprint -in
UpdateServicePath
/PKI/Own/Certs/FTOptixApplication.der -inform DER -noout
em que
UpdateServicePath
é o diretório de instalação do Serviço de atualização do Aplicativo FactoryTalk Optix.
DICA: Dispositivos integrados não podem gerar impressões digitais de certificado.
--disable-project-encryption
Opcional
Desabilite a criptografia do projeto.
--disable-source-project-transfer
Opcional
Desabilite a transferência do projeto de origem para o dispositivo de destino.
IMPORTANTE: Você só pode transferir projetos de origem para dispositivos de destino do Windows.
--transfer-optimized-project
Opcional
Otimize o projeto antes de sua transferência.
Projetos otimizados:
  • São menores em tamanho porque os nós são carregados apenas quando necessário em tempo de execução.
  • Mantenha as tags em um repositório de tags externo e não no repositório do projeto.
  • Pode exigir mais tempo para carregar e mudar de tela em dispositivos de baixo desempenho.
Não é possível otimizar projetos contendo servidores OPC UA que exponham o modelo inteiro ou pelo menos uma tag.
--run-after-deploy
Opcional
Iniciar o tempo de execução automaticamente após a implementação.
Se você omitir este parâmetro, o comando
deploy
não iniciará o tempo de execução, que precisará ser reiniciado manualmente após a implementação.
--silent
Opcional
Torne a saída do comando não detalhada no prompt de comando.

Exemplo

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" deploy "D:\temp\NewHMIProject28\NewHMIProject28.optix" --ip-address=192.168.1.100 --username=admin --transfer-application-files
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal