Tipos de objeto

Um tipo de objeto é um objeto de modelo do qual você cria instâncias do objeto. Cada instância pode conter objetos e variáveis específicos.

Tipos de objeto predefinidos e personalizados

Cada projeto inclui tipos de objeto predefinidos, por exemplo, um objeto
Botão
ou um objeto
Banco de dados
.
Os tipos de objeto que você ou a lógica de aplicativo criam são tipos de objetos personalizados. Tipos de objeto personalizado estão disponíveis somente no projeto em que são criados.
DICA: As alterações feitas em um tipo de objeto se aplicam automaticamente a todas as instâncias do tipo de objeto. Se o tipo de objeto for excluído, todos os respectivos subtipos serão excluídos, juntamente com as instâncias correspondentes do objeto.

Atributos do objeto

Por padrão, cada objeto contém estes atributos:
Atributo
Descrição