Push das alterações para um repositório remoto
Faça push das alterações feitas para um repositório remoto para fazer backup do projeto em um local diferente do computador local e fornecer controle de versão para o projeto. As alterações com push ao repositório remoto estão disponíveis para outras pessoas que trabalham no projeto.
Quando há alterações para push, a mensagem "Alterações locais disponíveis para push" é exibida na barra de status e o ícone exibe um número azul com o número de commits para push.
Push para o repositório remoto
IMPORTANTE:
Ao fazer push das alterações para o repositório remoto, o projeto deverá ser sincronizado ou você será solicitado a fazer pull do repositório remoto e resolver os conflitos. Quando há alterações para pull, a mensagem "Alterações locais e remotas disponíveis para push e pull" é exibida na barra de status e exibe um número azul com o número de commits para pull.
Pull do repositório remoto
- No projeto aberto, selecionePush para o repositório remotoSe você não tiver uma identidade de usuário doFactoryTalk Optix Studio, não estará autorizado a fazer push das alterações ao repositório remoto.Push para o repositório remotoexibe "Nenhuma identidade foi configurada". SelecioneConfigurar identidade do provedore, para configurar a identidade, consulte Defini