Propriedades de armazenamento de retentividade

Cada objeto de armazenamento de retentividade tem estas propriedades.
Propriedades de armazenamento de retentividade
Propriedade
Descrição
Nós
Uma lista de nós do projeto com dados a serem retidos.
DICA: Um nó pode ser uma pasta do projeto, por exemplo, a pasta
Modelo
.
Atraso na gravação
Especifica com que frequência as alterações são salvas, em milissegundos.
O valor padrão é
0
. Quando uma alteração é detectada, ela é salva em tempo real, de acordo com os tempos de gravação técnicos.
DICA: O valor zero padrão pode sobrecarregar a unidade de disco rígido se grandes partes do projeto forem retidas ou se os valores mudarem com frequência. Especificar um atraso de gravação mais longo coloca o projeto em risco de perda potencial de dados incluídos no intervalo de atraso definido.
Observador de delta habilitado
Em alguns projetos, você pode fazer alterações que não devem ser salvas. Nesse caso, o sistema desativa a detecção de alterações para execuções.
Se
Falso
, o armazenamento de retentividade só aplicará as alterações já armazenadas e não detectará alterações futuras.
DICA: Essa propriedade é útil se você desejar usar a camada de retentividade salva somente para aplicar e restaurar as alterações iniciais, sem adicionar novas.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal