Editor de receitas

O widget Editor de receitas contém os objetos gráficos e NetLogics necessários para exibir e gerenciar as receitas em tempo de execução. O widget está disponível em
Bibliotecas de modelos
.
O widget Editor de receitas exibe um Painel de navegação com as seguintes guias:
Lista de receitas
Exibe uma lista dos esquemas de receita disponíveis em uma GradeDeDados. Nesta guia, você pode usar botões dedicados para:
  • Atualizar a lista de receitas.
  • Abrir um menu lateral para ativar, renomear, duplicar ou excluir uma receita.
  • Criar uma nova receita ou criar uma nova receita a partir do destino, como um controlador.
  • Ir para os parâmetros de uma receita específica para editar seus parâmetros.
Lista de parâmetros
Você pode modificar os valores de parâmetro da receita selecionada na primeira guia. Nesta guia, você também pode usar botões dedicados para:
  • Voltar ao painel da lista de receitas.
  • Reverter ou salvar as edições atuais.
  • Aplicar as edições ao controlador.
  • Ler os valores da receita a partir do controlador e carregá-los como parâmetros da receita.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal