Criar um modelo de projeto
Crie um modelo de projeto para conter o conteúdo padrão para projetos baseados no modelo. Crie o modelo a partir de um projeto existente. Os novos projetos criados com base no modelo contêm o conteúdo do modelo por padrão.
- Adicione o conteúdo que você deseja que apareça como conteúdo padrão nos projetos criados com o modelo.
- Na barra de ferramentas, selecione a seta para baixo depois dee selecioneSalvarSalvar como.
- EmSalvar projeto como, preencha:
- Nome. Digite o novo nome do projeto.
- Localização. Insira o caminho no qual deseja salvar o projeto. Selecione e procure uma pasta para navegar até o local.
- Modelo. Selecione para salvar o projeto como um modelo.
- (opcional)Usar o controle de versão. Selecione para rastrear as alterações feitas no projeto e armazenar o projeto em um repositório Git.
- (opcional)Criptografar segredos. Selecione para criptografar dados confidenciais contidos em projetos.
- SelecioneOK.
- (opcional) Na página Início, no canto superior esquerdo do bloco do modelo recém-criado, para adicionar o modelo aos favoritos, selecione.

Dê sua opinião