Excluir um evento

Excluir um evento externo, um evento de alteração, um evento que fez transição ou um evento que fez transição de intervalo de um objeto.
DICA: Você não pode excluir eventos predefinidos de objetos. Por exemplo, você não pode excluir o evento MouseClick de um objeto de botão.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione um objeto com o evento a ser excluído.
  2. Em
    Eventos
    , selecione o evento a ser excluído.
  3. Pressione a tecla
    do teclado.
O evento e todos os métodos associados são excluídos.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal