Design de UX para objetos de interface do usuário

Projetar interfaces de usuário consistentes, intuitivas, responsivas e acessíveis é essencial para proporcionar uma experiência de usuário perfeita.

Consistência e intuitividade

Projete um comportamento de interface do usuário intuitivo e consistente para melhorar a usabilidade e garantir interações de usuário previsíveis.
  • Mantenha o comportamento da interface do usuário previsível. Por exemplo, os botões devem sempre parecer clicáveis.
  • Certifique-se de que os elementos de interface do usuário usados com frequência sejam facilmente acessíveis.

Responsividade

Crie elementos responsivos de interface do usuário que se adaptem perfeitamente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos para uma experiência de usuário consistente.
DICA: Consulte Criar uma interface do usuário responsiva para obter mais informações sobre esse tópico.
  • Certifique-se de que os objetos de interface do usuário se adaptem a diferentes tamanhos de tela.
  • Teste a interface do usuário em vários dispositivos para verificar a consistência.

Acessibilidade

Projete elementos de interface do usuário com contraste suficiente e suporte total a teclado e leitor de tela para garantir acessibilidade para todos os usuários.
DICA: Consulte Folhas de estilo para obter mais informações sobre o assunto.
  • Use contraste suficiente para facilitar a leitura.
  • Certifique-se de que objetos interativos de interface do usuário sejam acessíveis por teclado e leitor de tela.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal