Caixa de diálogo Contador de nós
Você pode verificar o tamanho e a complexidade de um objeto específico em tempo de execução usando uma
Caixa de diálogo Contador de nós
fornecida pelo FactoryTalk® Optix™
no gerenciador de Biblioteca
.A
Caixa de diálogo Contador de nós
é uma ferramenta de diagnóstico que pode ser usada para contar o número de nós de uma parte do projeto. É muito útil quando você quer entender por que uma página específica demora para carregar ou para entender se alguns elementos precisam de otimização.
DICA:
Não existe um limite geral de nós por tela. Você deve monitorar a contagem de nós e avaliar a complexidade de acordo com o dispositivo específico.
- Acesse e mova aCaixa de diálogo Contador de nóspara qualquer subpasta do nó da interface do usuário, no painelExibição de projeto.
- Em qualquer página, adicione umBotãoe configure oEvento Mouse Clickpara executarComandos da interface do usuárioe o métodoOpenDialog.
- Crie umCriar um VínculoDinâmicodo parâmetroCaixa de diálogopara o tipoCriar um VínculoDinâmico.
- Crie umCriar um VínculoDinâmicoa partir do parâmetroAliasNodepara o elemento que deseja inspecionar em tempo de execução.
- Em tempo de execução, clique no botão para exibir aCaixa de diálogo Contador de nós; a contagem de nós será exibida.
DICA:
Se a propriedade
AliasNode
do botão estiver vinculada a um CarregadorDePainel
ou PainelDeNavegação
, o contador será atualizado automaticamente toda vez que uma nova página for carregada.Dê sua opinião