Buscar
Ajuda do FactoryTalk Optix 1.7.x
Otimização de desempenho
Uma interface do usuário bem estruturada deve ser eficiente e responsiva. Um número elevado de nós aumenta o tempo de carregamento da página e afeta o desempenho da interface.
Práticas recomendadas
Otimizar o tipo de objeto para reduzir a contagem de nós
Complexidade do modelo e contagem de nós
Criar objetos de interface do usuário complexos
Impacto na renderização gráfica
Redução de sobrecarga
Carregamento dinâmico de objetos com NetLogic
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor,
envie seu comentário aqui
.
Normal