Desenvolver um NetLogic que define o texto do rótulo

Este NetLogic em tempo de execução altera o texto de um rótulo. O NetLogic pode ser disparado com um evento MouseClickEvent.
Pré-requisitos
Defina o editor de código externo padrão. Consulte Definir o editor de código padrão.
  1. Para desenvolver o NetLogic
  2. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse na pasta
    NetLogic
    e selecione
    Novo
    NetLogic em tempo de execução
    .
  3. Clique duas vezes no NetLogic.
    O editor de código externo é aberto.
  4. Edite o NetLogic substituindo a classe existente
    RuntimeNetLogic1
    pelo seguinte código. Consulte Editar um NetLogic.
    #region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SetLabelTextToHelloWord(NodeId labelNodeId) { var label = InformationModel.Get<Label>(labelNodeId); label.Text = "Changed label text"; } }
  5. Salve o código.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal