Adicionar telas

Adicione tipos de tela e configure objetos filho para exibir diferentes elementos de interface.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    Telas
    e selecione
    Novo
    Tela
    três vezes.
  2. Para cada objeto de tela, adicione uma variável ScreenId:
    DICA: A variável ScreenId é necessária para o NetLogic Alterar página a partir da tag que você adicionará mais tarde.
    1. Na
      Exibição de projeto
      , selecione a tela a ser editada.
    2. Em
      Propriedades
      , na parte superior, selecione
      Add
      e
      Variável
      .
    3. Passe o mouse sobre o nome da variável, selecione
      Edit
      e digite
      ScreenId
    4. Certifique-se de que o tipo da variável seja
      Int32
      .
    5. Digite um valor inteiro exclusivo e positivo.
      Por exemplo, digite o seguinte para cada tela:
      Atribuição de ScreenId
      Tela
      Valor de ScreenId
      Tela1
      1
      Tela2
      2
      Tela3
      3
  3. Adicione elementos filho aos objetos de tela.
    Por exemplo, adicione um retângulo e um rótulo. Para obter mais informações, consulte Objetos gráficos.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal