Criar um alarme

Crie um alarme de nível exclusivo que alerte sobre a temperatura excedida.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    Alarmes
    e selecione
    Novo
    Alarme de nível exclusivo
    .
  2. Em
    Propriedades
    , defina o
    Limite alto
    como
    60
    .
  3. Defina
    Confirmação automática
    como
    Verdadeiro
  4. Defina
    Mensagem
    como
    Maximum temperature exceeded
  5. Crie um vínculo dinâmico entre
    Variável de entrada
    e
    ProjectName
    Modelo
    Temperature
    .
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal