Criar uma variável

Crie uma variável que indique a temperatura atual.
  1. Crie a variável:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , clique com o botão direito do mouse em
      Modelo
      e selecione
      Novo
      Variável
      .
    2. Passe o mouse sobre a variável, selecione
      Edit
      e digite
      Temperature
      .
  2. Configure a variável:
    1. Em
      Propriedades
      , selecione
      Int32
      e
      Float
      .
    2. Clique com o botão direito do mouse em
      Temperature
      e selecione
      Novo
      Intervalo
      .
    3. Em
      EURange
      , defina o
      Limite alto
      como
      100
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal