Criar um botão Atualizar

Crie um botão que atualize os dados na grade de dados.
DICA: Em vez de criar esse widget do zero, você pode adicionar o
Registrador de eventos de alarmes
nas
Bibliotecas de modelos
que incluem o botão Atualizar.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    MainWindow (type)
    e selecione
    Novo
    Controles básicos
    Botão
    .
  2. Em
    Propriedades
    , defina
    Texto
    como
    Refresh Data
    .
  3. Em
    Eventos
    , ao lado do
    Evento MouseClick
    , selecione
    Add
    e
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    GradeDeDados1
    Atualizar
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal