Criar um medidor linear

Crie um medidor que permita visualizar e controlar a temperatura atual.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    MainWindow (type)
    e selecione
    Novo
    Controles básicos
    Medidor linear
    .
  2. Configure o medidor:
    1. Em
      Propriedade
      , crie um vínculo dinâmico entre
      Valor
      e
      ProjectName
      Modelo
      Temperature
      .
    2. Ao lado de
      Áreas de destaque
      , selecione
      Add
      .
    3. Em
      ÁreaDeDestaque1
      , crie um vínculo dinâmico entre
      De
      e
      ProjectName
      Alarmes
      AlarmeDeNívelExclusivo1
      Limite alto
      Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
    4. Em
      ÁreaDeDestaque1
      , crie um vínculo dinâmico entre
      Até
      e
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      MedidorLinear1
      Valor máximo
      .
      Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
    5. Em
      ÁreaDeDestaque1
      , defina
      Cor
      como
      #fe1414
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal