Criar um rótulo

Crie um rótulo que exibe a temperatura em um formato ajustado à localidade de um usuário conectado.
  1. Crie o rótulo:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , clique com o botão direito do mouse em
      MainWindow (type)
      e selecione
      Novo
      Controles básicos
      Rótulo
      .
    2. Passe o mouse sobre o rótulo, selecione
      Edit
      e digite
      TemperatureLabel
      .
  2. Crie uma variável do rótulo:
    1. Em
      Propriedades
      , na parte superior, selecione
      Add
      e
      Variável analógica
      .
    2. Crie um vínculo dinâmico complexo entre a propriedade
      VariávelAnalógica1
      e a variável
      VariávelAnalógica1
      real usando
      Modo UE
      Localizar
      .
      DynamicLink
      ProjectName
      Modelo
      VariávelAnalógica1
      Configure
      Modo UE
      Localizar
  3. Crie um vínculo dinâmico complexo entre
    Texto
    e
    VariávelAnalógica1
    com o uso de um formatador de strings:
    FormatadorDeStrings1
    {0} {1}
    {0} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    VariávelAnalógica1
    {1} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    VariávelAnalógica1
    EngineeringUnits
    DisplayName
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal