Criar uma variável analógica

Crie uma variável analógica que indica a temperatura.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    Modelo
    e selecione
    Novo
    Variável analógica
  2. Configure a variável:
    1. Em
      Propriedades
      , defina o valor da propriedade
      VariávelAnalógica1 (Float)
      como
      50
      .
    2. Ao lado do valor da propriedade, selecione
      <Nenhum>
      e
      Temperatura: grau Fahrenheit
    3. Em
      EURange
      , defina o
      Limite baixo
      como
      -10
      .
    4. Defina o
      Limite alto
      como
      60
      .
    5. Defina a
      Restrição
      como
      Verdadeiro
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal