Criar um rótulo
Crie um rótulo que exibe a temperatura em um formato ajustado à localidade de um usuário conectado.
- No painelExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emMainWindow (type)e selecione .
- Crie uma variável do rótulo:
- EmPropriedades, na parte superior, selecioneeVariável analógica.
- Crie um vínculo dinâmico complexo entre a propriedadeVariávelAnalógica1e a variávelVariávelAnalógica1real usando .
- DynamicLink
- Configurar
- Crie um vínculo dinâmico complexo entreTextoeVariávelAnalógica1com o uso de um formatador de strings:
- FormatadorDeStrings1
- {0} {1}
- {0} DynamicLink
- {1} DynamicLink
Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
Dê sua opinião