Criar instância do widget de valores do motor

Crie uma instância do widget de valores do motor usando o tipo de widget dos valores do motor.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    MainWindow (type)
    e selecione
    Novo
    MotorValuesWidget
    .
  2. Em
    Propriedades
    , crie um vínculo dinâmico entre
    Motor
    e
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    MotorListBox
    Item selecionado (Pointer)
    .
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal