Configurar a janela principal

A janela principal contém todos os elementos gráficos exibidos em tempo de design no
FactoryTalk Optix Studio
e em tempo de execução no
Aplicativo FactoryTalk Optix
.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , expanda a
    UI
    e clique duas vezes em
    MainWindow (type)
    .
    A área da janela principal é exibida no editor. A janela principal não contém elementos gráficos.
  2. Em
    Propriedades
    , defina
    Largura
    como
    1080
    e
    Altura
    como
    600
    .
    Agora, as dimensões iniciais da janela principal são
    1080 x 600
    . Em tempo de execução, você pode redimensionar a janela principal a qualquer momento.
    DICA: Para fazer o aplicativo caber na resolução da tela, defina diferentes valores para
    Largura
    e
    Altura
    . Como alternativa, você pode definir a
    Tela cheia
    como
    True
    . No entanto, é mais fácil desenvolver e visualizar aplicativos usando as configurações padrão (
    Falso
    ).
    Janela principal redimensionada em branco no editor
  3. (opcional) Se quiser que a janela do aplicativo flutue acima de outras janelas, defina
    Sempre em cima
    como
    True
    .
  4. (opcional) Defina
    Legenda
    para informar um título personalizado para a janela do aplicativo.
    Por exemplo, defina
    Legenda
    como
    Quick start application
    para substituir o título padrão da janela.
Janela principal em branco com legenda personalizada
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal