Configuração de portas de rede

Configure firewalls e portas para garantir uma comunicação bem-sucedida. Revise os valores padrão para portas configuráveis pelo usuário e a lista abrangente de portas usadas pelo
FactoryTalk Optix
para conexões de entrada e saída.
DICA: As portas 80 e 443 podem já estar configuradas para dispositivos como OptixPanels e módulo de computação de borda incorporado (Embedded Edge Compute Module, EECM).

Módulos do FactoryTalk Optix

  • WebPresentationEngine
    • Protocolo: Esta porta é configurável. Se Protocolo estiver em branco, a porta refletirá a configuração do protocolo.
      • Se definido como HTTP: 80/TCP
      • Se definido como HTTPS: 80/TCP
  • ApplicationUpdateServer
    • Porta fixa: 49100/TCP
  • Drivers de comunicação
    • Driver RA Ethernet/IP
      • Porta: 44818/TCP
    • Modbus
      • Porta: 502/TCP
    • Melsec FX3U: Configure a porta TCP no PLC.
      • Porta padrão: 1034/TCP
    • Melsec Q: Configure a porta TCP no PLC.
      • Porta padrão: 1/TCP
    • Omron Ethernet/IP
      • Porta: 44818/TCP
    • Omron FINS
      • Porta: 9600/TCP
    • S7 TCP
      • Porta: 102/TCP
    • S7 TIA
      • Porta: 102/TCP
    • TwinCAT
      • Porta: 851/TCP
    • CODESYS
      • Porta: 1217/TCP
  • DataStores
    • SQL/SQL Express
      • Porta: 1433
    • MySQL
      • Porta: 3306
  • Autenticação de usuário
    • LDAP: Configurável no endereço do servidor de domínio
      • Porta padrão 39.
    • AD: Esta porta é configurável. Se AD estiver em branco, a porta refletirá a configuração do protocolo.
      • A porta padrão é 39.
  • OPC UA
    • Servidor: Configurável pelo usuário
      • Porta padrão: 59100/TCP
    • Cliente
      • A porta depende da configuração do servidor de origem.
  • Serviço FTRA
    • Portas: 5000/TCP, 14273/TCP e 5936/TCP
  • FT Hub
    • O FactoryTalk Optix atua como um cliente, usando uma porta aleatória em cada conexão.

Módulos externos da TemplateLibrary

  • MQTT (PushAgent e MQTTLogic):
    Configure estas portas dependendo da configuração do servidor:
    • Padrão: 1883/TCP
    • Segurança: 8883/TCP
  • E-mail (AlarmsWithEmailNotification):
    Configure estas portas dependendo da configuração do servidor:
    • SMTP
      • 57/TCP, 25/TCP ou 465/TCP
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal