Usar uma coleção

É possível contar, iterar, adicionar e remover objetos em uma coleção.

Contar objetos em uma coleção

A propriedade
count
de uma coleção é uma variável inteira que expressa o número de objetos na coleção. Este exemplo mostra o número de nós filhos no objeto
Panel1
:
var myObj = Project.Current.FindObject("Panel1"); Log.Info("The node contains " + myObj.Children.Count + " nodes");

Iterar objetos em uma coleção

Você pode usar a instrução
foreach
para iterar objetos em uma coleção. Este exemplo gera uma mensagem informativa para cada nó filho do objeto
Panel1
. O resultado é uma lista do
BrowseName
com todos os nós filhos. No exemplo, uma variável temporária
child
é criada, que representa um nó filho diferente em cada ciclo.
var myNode = Project.Current.Find("Panel1"); foreach (var child in myNode.Children) Log.Info(child.BrowseName);

Adicionar ou remover nós OPC UA

Você pode usar os métodos
Add()
e
Remove()
expressos pelas coleções para adicionar ou remover nós de projeto. Consulte Adicionar ou remover nós.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal