IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)

Grava o valor passado no primeiro argumento da variável que ele invoca. O segundo argumento opcional define o período de tempo limite.
void RemoteWrite(UAValue
value
, double
timeoutMilliseconds
);

Argumentos

value
(UAValue)
O valor a ser escrito.
timeoutMilliseconds
(double)
O período de tempo limite, expresso em milissegundos, após o qual a API lança uma exceção.
DICA: Se não especificado, o valor padrão do argumento é
30000
(30 segundos).

Exemplo

No exemplo a seguir, o valor
42
é escrito na variável
Speed
.
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal