RemoteVariableSynchronizer.Remove(variables)

Dependendo da sobrecarga, remove uma variável ou uma lista de variáveis do objeto
RemoteVariableSynchronizer
no qual é invocado.
void public void Remove(IUAVariable variables); void public void Remove(RemoteVariable variables); void public void Remove(IEnumerable<IUAVariable> variables); void public void Remove(IEnumerable<RemoteVariable> variables);

Argumento

variables
(IUAVariable)
O objeto C#
IUAVariable
a ser adicionado ao objeto no qual o método é invocado.
variables
(RemoteVariable)
O objeto C#
RemoteVariable
que identifica uma célula de uma matriz unidimensional ou multidimensional a ser adicionada ao objeto no qual o método é invocado.
variables
(IEnumerable<IUAVariable>)
A lista
IUAVariable
a ser adicionada ao objeto no qual o método é invocado.
variables
(IEnumerable<RemoteVariable>)
A lista
RemoteVariable
a ser adicionada ao objeto no qual o método é invocado.

Exemplos

No exemplo a seguir, a variável
speed
é removida do objeto
variableSynchronizer
.
variableSynchronizer.Remove(speed);
No exemplo a seguir, a variável de índice
10
é removida do objeto
variableSynchronizer
dentro da matriz
arrayVariable
.
variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
No exemplo a seguir, a variável de índice
10.5
é removida do objeto
variableSynchronizer
dentro da matriz multidimensional
scalarVariable
.
variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal