Implementar um Aplicativo FactoryTalk Optix

Os dispositivos de destino
Rockwell Automation
executam o
Aplicativos FactoryTalk Optix
automaticamente durante a implementação. Dispositivos que não têm o serviço de atualização instalado ou têm o aplicativo de tempo de execução transferido manualmente requerem que você inicie o aplicativo manualmente no dispositivo ou configure o aplicativo para inicialização automática.
Use o
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio
para implementar em dispositivos locais ou remotos. Use o
Editor da Web FactoryTalk Optix Studio
para implementar apenas em dispositivos remotos. O
FactoryTalk Optix Studio
usa o
FactoryTalk Remote Access
para implementar em dispositivos remotos.
IMPORTANTE: Se um
Aplicativo FactoryTalk Optix
já estiver em execução em um dispositivo de destino, a implementação de outro
Aplicativo FactoryTalk Optix
vai parar e remover o outro aplicativo.
Pré-requisitos
  • (opcional) Configure o mecanismo de apresentação para o modo no qual você executará o
    FactoryTalk Optix
    .
  • Confirme se o
    Serviço de Atualização do Aplicativo FactoryTalk Optix
    é executado no dispositivo de destino.
    IMPORTANTE: Para operar corretamente ao ser executado como um aplicativo, o
    Serviço de Atualização do Aplicativo FactoryTalk Optix
    requer que a porta TCP 49100 seja acessível e um nome de usuário válido com uma senha configurada.
  • Confirme se o dispositivo de destino tem uma licença válida.
    IMPORTANTE: Se o dispositivo de destino não tiver uma licença, o
    Aplicativos FactoryTalk Optix
    executará no modo de demonstração e parará automaticamente após 2 horas.
  • Configure um dispositivo.
    IMPORTANTE: Configure um dispositivo local ou remoto. Para configurar um dispositivo local, consulte Gerenciar dispositivos de destino. Para configurar um dispositivo remoto, abra o
    FactoryTalk®Hub
    e acesse o
    FactoryTalk Remote Access
    . Na Ajuda online do FactoryTalk Remote Access, consulte a
    exibição Domínio
    e role a página até
    Adicionar um dispositivo
    . O dispositivo remoto também deve ter o cliente do
    FactoryTalk Remote Access
    Runtime instalado e configurado. Na Ajuda online do FactoryTalk Remote Access, consulte a
    Configuração do cliente
    .
  1. Para implementar um
    Aplicativo FactoryTalk Optix
  2. Selecione o dispositivo configurado.
    Para mais informações, consulte Selecionar um dispositivo de destino.
  3. Se você selecionou um dispositivo remoto, primeiramente é necessário estabelecer uma conexão VPN com esse dispositivo. Selecione
    VPN
    ou uma conexão de área de trabalho remota selecionando
    Área de Trabalho Remota
    .
  4. Selecione
    Executar
    .
  5. Digite a senha do usuário para o dispositivo de destino e selecione
    OK
    .
  6. Para desconectar
    FactoryTalk Optix Studio
    do dispositivo de destino, feche a
    Saída
    .
  7. Para parar o
    Aplicativo FactoryTalk Optix
    no dispositivo de destino, selecione
    Parar
    .
    DICA:
    Se você desinstalar as Ferramentas de Tempo de Execução, seu aplicativo será reiniciado automaticamente na próxima vez que você fizer login. Não é possível implementar um aplicativo depois que as Ferramentas de Tempo de Execução são desinstaladas porque a desinstalação remove o serviço de atualização.
O aplicativo no dispositivo de destino para.
OBSERVAÇÃO: Para desconectar o FactoryTalk Optix Studio do dispositivo de destino, feche o painel Saída no
FactoryTalk Optix
. O aplicativo continua sendo executado no dispositivo de destino, mas o
FactoryTalk Optix
não está mais conectado, portanto, as mensagens não aparecem mais no painel Saída.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal