Modos do FactoryTalk Optix Runtime

Quando você implementa um aplicativo, o modo no qual o
FactoryTalk Optix
é executado depende de como o
FactoryTalk Optix
Update Server foi configurado na instalação.
Os dois modos do
FactoryTalk Optix
são:
  • FactoryTalk Optix em execução como um modo de aplicativo.
    Quando o FactoryTalk Optix é executado como um aplicativo, o aplicativo implementado pode ser acessado com o mecanismo de apresentação nativo e o mecanismo de apresentação da Web. Geralmente, esse modo é usado por um usuário local conectado ao dispositivo ou acessando o HMI e usuários remotos que se conectam a partir de um cliente Web, se a apresentação da Web tiver sido adicionada.
  • FactoryTalk Optix em execução como um modo de serviço.
    Nesse modo, o
    FactoryTalk Optix
    executa o aplicativo implementado como um serviço do Windows. O serviço é iniciado quando o dispositivo de tempo de execução é iniciado e executa automaticamente o aplicativo implementado. Esse modo pode usar o
    Mecanismo de apresentação da Web
    que você pode adicionar à
    Exibição de projeto
    . Use esse modo para interagir com o aplicativo usando o navegador da Web de qualquer dispositivo que possa acessar o dispositivo de tempo de execução por meio de um endereço IP Ethernet. Sem um
    mecanismo de apresentação da Web
    , o aplicativo ainda é executado sem exibição em uma interface do usuário. Geralmente, esse modo é usado quando o aplicativo não tem nenhuma interface de usuário, como um gateway de dados.
    DICA: O
    mecanismo de apresentação nativo
    não é suportado no
    FactoryTalk Optix
    Runtime como um modo de serviço.
DICA: Os
Aplicativos FactoryTalk Optix
que usam o Runtime como modo de serviço são implementados em C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService.
Para usar qualquer modo de tempo de execução, instale as Ferramentas do FactoryTalk Optix Runtime no dispositivo de tempo de execução. Consulte o
Guia de instalação do FactoryTalk Optix
. Você pode personalizar a instalação para instalar o FactoryTalk Optix Runtime como um serviço. Se você não instalar o FactoryTalk Optix Runtime como um serviço, ele será instalado como um aplicativo, por padão.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal