Exibir variáveis

Vincule a propriedade de um objeto gráfico a uma variável
Exibição
predefinida para configurar a tela do dispositivo HMI. Por exemplo, vincule à variável
Brilho
para especificar o nível de brilho da tela do dispositivo HMI. Para vincular a uma variável, consulte Criar vínculos dinâmicos.
A categoria
Exibição
no navegador de vínculos dinâmicos exibe as variáveis relacionadas à tela do dispositivo HMI.
Exibir variáveis
Variável
Tipo
Definição
Ler ou gravar
Reinicialização necessária
Brilho
UInt32
Exibe o brilho da tela do dispositivo HMI (1 a 10)
Ler/gravar
Reinicialização não necessária
Resolução vertical
UInt32
Resolução vertical em pixels da tela do dispositivo HMI
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Resolução horizontal
UInt32
Resolução horizontal em pixels da tela do dispositivo HMI
Somente leitura
Reinicialização não necessária
Escala
UInt32
Nível de zoom da tela (50 a 200)
Ler/gravar
Reinicialização necessária
Orientação
UInt32
Orientação da exibição:
0 = Paisagem
1 = Retrato
2 = Retrato invertido
Ler/gravar
Reinicialização necessária
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal