Salvar um projeto
Salve um projeto para salvar o conteúdo. Armazene projetos localmente, em um repositório de controle de versão, em uma unidade de rede ou em uma unidade removível.
- Salve um projeto usando uma das três maneiras:
- Na barra de ferramentas, selecioneSalvar.O projeto é salvo como um projeto no mesmo local a partir do qual você abriu o projeto.
- Na barra de ferramentas, selecione a seta para baixo após
, selecione
Salvar comoe, em seguida, emSalvar projeto como, salve o projeto:- Nome. Digite um novo nome.
- Localização. Digite o local onde você deseja salvar o projeto.
- (opcional)Usar o controle de versão. Selecione para rastrear as alterações feitas e armazenar o projeto em um repositório Git.DICA: Para usar o controle de versão, o nome que você está salvando e o nome do repositório devem corresponder. Os nomes do projeto e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
- (opcional)Criptografar segredos. Selecione para criptografar dados confidenciais no projeto.
- SelecioneOK.
- Na barra de ferramentas, selecione.O projeto é salvo e um commit é criado no repositório de controle da versão local.
repositório
unidade de rede
unidade removível
Dê sua opinião