Criar um objeto
Crie um objeto para adicionar um nó ao projeto.
- NaExibição de projeto, selecione a pasta na qual criar o objeto e, em seguida, selecionena barra de ferramentas daExibição de projeto.DICA: Você também pode clicar com o botão direito do mouse em uma pasta naExibição de projetoe usar o menu de contextoNovopara criar objetos.O menu de contexto exibe objetos que a pasta pode conter com base na categoria da pasta.
- Selecione o objeto a ser adicionado ao projeto.
- (opcional) EmPropriedades, selecione, selecioneNome de exibiçãoe digite o nome de exibição.
- (opcional) EmPropriedades, selecione, selecioneDescriçãoe digite a descrição.
O novo objeto é exibido na
Exibição de projeto
. A dica de ferramenta ao passar o mouse mostra o nome de exibição e a descrição.
objeto
Dê sua opinião