Adicionar um servidor OPC UA

Para configurar um servidor OPC UA, adicione o objeto de servidor OPC UA ao projeto e edite as propriedades do servidor.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    OPC-UA
    e selecione
    Novo
    Servidor OPC UA
    .
  2. Em
    Propriedades
    , configure o servidor OPC UA.
    • URL do ponto de extremidade
      . Protocolo de comunicação e endereço de rede do ponto de extremidade no servidor OPC UA.
    • Número máximo de conexões
      . Número máximo de clientes OPC UA que podem se conectar ao servidor OPC UA.
    • Use o caminho do nó em NodeIds
      . Publique nós com IDs que exibem o caminho do nó nesse formato:
      ns=
      <namespace>
      ;s=
      Path.To.Node
      . Por exemplo,
      ns=7;s=NewHMIProject1.Model.AnalogVariable1
      .
    • Intervalo de amostragem
      . Intervalo de tempo entre leituras sucessivas das variáveis de campo pelo servidor OPC UA.
    • Comprimento máximo da matriz
      . Número máximo de elementos em uma matriz.
    • Modo mínimo de segurança de mensagens
      :
      • Nenhum
        . As mensagens não precisam ser assinadas nem criptografadas.
      • Assinatura
        . As mensagens devem ser assinadas ou assinadas e criptografadas.
      • Assinatura e criptografia
        . As mensagens devem ser assinadas e criptografadas.
    • Política de segurança mínima
      :
      • Nenhuma
        . O servidor OPC UA não exige nenhuma política específica de segurança.
      • Basic256Sha256
        . O servidor OPC UA exige essa política de segurança ou uma diretiva mais segura.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . O servidor OPC UA exige essa política de segurança ou uma diretiva mais segura.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . O servidor OPC UA exige essa política de segurança.
    • Arquivo de certificado do servidor
      . Arquivo de certificado público
      DER
      do servidor OPC UA (X509v3).
      DICA:
      O arquivo de certificado do servidor deve estar na pasta
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      .
      Se for especificado, a chave privada também deve ser especificada. Se o servidor não for especificado, ele será gerado automaticamente em tempo de execução na pasta
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      .
    • Arquivo de chave privada do servidor
      . Arquivo de chave privada
      PEM
      do servidor OPC UA, codificado com ASCII Base64.
      DICA:
      O arquivo de chave privada do servidor deve estar na pasta
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      .
      Se for especificado, o certificado também deve ser especificado. Se não for especificado, ele será gerado automaticamente em tempo de execução na pasta
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      .
    • URI do produto
      . URI que identifica globalmente o software.
    • Nome do produto
      . Nome do software.
    • Nome do fabricante
      . Nome do fabricante do software.
  3. Em
    Propriedades
    , ao lado de
    Nós a serem publicados
    , selecione
    Add
    .
    Uma configuração de nós a serem publicados aparece em
    Nós a serem publicados
    .
    IMPORTANTE: Todos os nós de publicação sempre publicam os nós filhos.
  4. Em
    Configuração
    #
    :
    • Adicione um nó. Ao lado de
      Nós
      , selecione
      Add
      e configure o nó editando as propriedades. Se necessário, repita os passos.
    • Adicionar um usuário. Ao lado de
      Usuários
      , selecione
      Add
      e configure o usuário. Se necessário, repita os passos.
      IMPORTANTE: Se você expuser nós específicos em vez de todo o projeto, deverá especificar pelo menos um usuário. O usuário pode ser o usuário Anônimo padrão.
    • Para expor os nós da lógica de negócios a clientes OPC UA, defina
      PublishDynamicConfigurationNodes
      como
      Verdadeiro
      .
      Os nós da lógica de negócios incluem vínculos dinâmicos ou variáveis vinculadas, conversores e manipuladores de eventos ou métodos associados a eventos.
  5. Se necessário, repita 3 até 4.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal