Editar uma imagem

Edite uma imagem na tela para editar a imagem que aparece no objeto Imagem.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique duas vezes em
    MainWindow (type)
    para abrir o editor em uma guia separada.
  2. Na tela, clique duas vezes na imagem que deseja mudar.
    OBSERVAÇÃO: Você também pode editar uma imagem na
    Exibição de projeto
    clicando duas vezes na imagem na
    Exibição de projeto
    para abrir uma guia no editor.
  3. Em
    Selecionar arquivo
    , selecione a imagem a ser exibida e escolha
    Selecionar
    .
    DICA: Se a imagem não aparecer em
    Selecionar arquivo
    , selecione
    Importar arquivos
    e, em
    Importar arquivos
    , selecione a imagem a ser importada e escolha
    Selecionar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal