Adicionar uma imagem
Adicione uma imagem na tela para inserir uma imagem vazia e, depois, especifique a imagem que o objeto deve exibir. Você pode alterar a imagem que o objeto exibe.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse no objeto ou na pasta que contém a imagem e selecione .
- Clique duas vezes na imagem vazia
que aparece na tela.
DICA: Se você redimensionar a imagem para torná-la maior, aparecerá a mensagem
.Clique duas vezes para selecionar uma imagem - EmSelecionar arquivo, selecione a imagem a ser exibida e escolhaSelecionar.DICA:Para localizar itens, emSelecionar arquivo, comece a digitar o nome do item a ser localizado.Se o arquivo não aparecer emSelecionar arquivo, selecionee, emImportar arquivosImportar arquivos, selecione o arquivo a ser importado e escolhaSelecionar.
imagem
Dê sua opinião