Alterar a aparência de um objeto de desenho

Altere as propriedades de um objeto de desenho para mudar a aparência do objeto.
DICA: Para especificar valores de propriedade, você pode clicar duas vezes em um valor existente para digitar o valor numérico na propriedade ou selecionar
Adicionar vínculo dinâmico
para navegar e selecionar a tag no controlador. O valor da tag se tornará o valor da propriedade. Para alterar a propriedade da cor, em
Propriedades
, selecione o bloco de cores para abrir
Selecionar a cor
e arraste para selecionar a nova cor.
  1. Na
    exibição de Projeto
    ou no editor, selecione o objeto de desenho.
  2. Em
    Propriedades
    , expanda a categoria
    Aparência
    e altere as propriedades. O objeto de desenho selecionado determina as propriedades exibidas:
    • Cor da borda
      . Especifique a cor da borda do objeto.
    • Espessura da borda
      . Especifique a espessura da borda do objeto em pixels.
    • Cor de preenchimento
      . Selecione a cor de preenchimento do objeto.
    • Opacidade
      . Selecione a opacidade do objeto de desenho. Especifique 0 para tornar o objeto transparente.
    • Rotação
      . Especifique a rotação do objeto em torno do ponto central. Valores positivos indicam rotação no sentido horário em graus.
    • Espessura
      . Espessura da linha da caneta que desenha o objeto.
    • Visível
      . Especifique se o objeto de desenho será visível em tempo de execução. Selecione
      Verdadeiro
      para tornar o objeto visível ou
      Falso
      para não mostrar o objeto em tempo de execução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal