Configurar uma tendência
Configure a origem dos dados a serem exibidos no objeto Tendência. Adicione uma caneta para cada ponto de dados a ser desenhado no gráfico de tendências. Na criação de tendências de dados históricos de um banco de dados, uma linha de tendência é desenhada entre os pontos quando o registrador não está capturando dados.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse em um nó para incluir o objetoTendênciae selecione .
- EmPropriedades, noModo de tendência, selecione:
- Normal. Modo padrão dos gráficos de tendências. Navegue e amplie o gráfico de tendências.
- Marcação. Adicione marcações de tempo ao gráfico para marcar pontos significativos de dados.
- Intervalo. Selecione, mova e redimensione os intervalos de tempo no gráfico de tendências.
DICA: Os objetos Tendência expõem os métodosLimpar marcas de tempoeLimpar intervalos de tempo. Para remover os rastreamentos de tempo e os intervalos de tempo do gráfico de tendências, associe esses métodos a eventos de botão. Para mais informações, consulte Adicionar um método a um evento existente. - Crie um vínculo dinâmico entre oModeloe um nó ou banco de dados do qual deseja obter os dados.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.DICA: Para configurar a tendencia e as canetas de tendência para os dados do registrador de dados, no editor daExibição de projeto, arraste e solte o registrador de dados na tendência. Você também pode soltar o registrador de dados noModelode tendência, emPropriedades.
- (opcional) Configure as propriedades da tendência:
- Consulta. Consulta SQL que filtra os dados. Para mais informações sobre consultas, confira Consultas SQL.
- Período de tempo de atualização. Tempo da amostragem.
- Fuso horário de referência. Fuso horário da data e da hora no eixo X.
- EmCanetas, associeCanetaDeTendênciaà fonte de dados da caneta.#Tipo de dadosFonte de dadosValores em tempo real de uma variável específicaVínculo dinâmico de uma variável.Valores em tempo real amostrados por um registrador de dadosVínculo dinâmico para a propriedadeÚltimo valorde um registrador de dados.Valores históricos de variáveis armazenadas em um banco de dadosNome da coluna de interesse em um banco de dados.Não crie um vínculo dinâmico para a coluna de interesse no banco de dados. Em vez disso, informe o nome da coluna.
- (opcional) Configure as propriedades da caneta:
- Espessura. Espessura da linha da caneta.
- Título. Título da caneta.
- Cor. Cor da linha da caneta.
- Habilitado. Mostra ou oculta a caneta.
- (opcional) Para adicionar um limite para a caneta, ao lado deLimites, selecionee configure as propriedades deLimite:#
- Valor. Posição da linha do limite no eixo Y.
- Cor. Cor da linha do limite.
- Espessura. Espessura da linha do limite.
- (opcional) Adicione um eixo Y clicando com o botão direito do mouse emCanetaDeTendênciae selecionandoYAxis.DICA: A adição de mais eixos Y às canetas de tendência é útil para visualizar os mesmos dados em diferentes escalas. Controle a escala definindo as propriedades deValor máximoeValor mínimo.
- (opcional) Configure as propriedades do eixo X:
- Interativo. Torne o eixo X interativo em tempo de execução.Aplica-se apenas aoModo de tendênciaNormal.
- Data e hora. Data e hora exibida no eixo X em tempo de execução. Padrões para a hora atual.
- Posição. Se você especificarData e hora, poderá definir a posição do eixo X para:
- Esquerda. Exibe a data e a hora especificadas à esquerda do eixo X.
- Direita. Exibe a data e a hora especificadas à direita do eixo X.
- Centro. Exibe a data e a hora especificadas no centro do eixo X.
- Acompanhar. Role o eixo X automaticamente em tempo de execução à medida que o tempo avança.
- Janela de tempo. Intervalo de tempo mostrado pela tendência (em milissegundos).
- (opcional) Configure as propriedades dos eixo Y:
- Dimensionamento automático. Dimensiona o eixo Y em tempo de execução com base nos valores mínimo e máximo.
- Interativo. Torne o eixo Y interativo.
- Valor mínimo. Valor mínimo exibido no eixo Y.
- Valor máximo. Valor máximo exibido no eixo Y.
- (opcional) Adicione o métodoAtualizardo objetoTendênciaa um evento.Por exemplo, associe o métodoAtualizaraoevento MouseClickde um objetoBotão.
tendência
Dê sua opinião