Configurar um minigráfico

Configure a origem dos dados a serem exibidos no objeto Minigráfico. Ajuste as propriedades do objeto Minigráfico.
IMPORTANTE: Não use polilinhas como contêineres para minigráficos.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em um nó para conter o objeto
    Minigráfico
    e selecione
    Novo
    Controles de dados
    Minigráfico
    .
  2. Em
    Propriedades
    , crie um vínculo dinâmico entre o
    Valor da caneta
    e um nó ou banco de dados do qual você deseja obter os dados.
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
  3. (opcional) Configure as propriedades de minigráfico:
    • Cor da caneta
      . Cor da caneta do minigráfico.
    • Espessura da caneta
      . Espessura da caneta do minigráfico.
    • Janela de tempo
      . Intervalo de tempo do minigráfico.
    • Período de tempo de atualização
      . Período de tempo de atualização do minigráfico.
    • Eixo Y máximo
      . Valor máximo do eixo Y.
    • Eixo Y mínimo
      . Valor mínimo do eixo Y.
    • Intervalo alto
      . Valor alto do intervalo.
    • Intervalo baixo
      . Valor baixo do intervalo.
    • Cor do intervalo
      . Cor de fundo do intervalo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal