Configurar uma caixa de combinação

Configure uma caixa de combinação para obter dados de um nó de projeto ou de um banco de dados.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , na
    UI
    , clique com o botão direito do mouse em um contêiner e selecione
    Novo
    Controles de dados
    Caixa de combinação
    .
  2. Em
    Propriedades
    , crie um vínculo dinâmico entre a propriedade
    Modelo
    e um nó.
    Nó selecionado
    Caixa de combinação
    Objeto Banco de dados
    Valores contidos nas tabelas de banco de dados.
    Nó do projeto
    Valores de atributos ou propriedades de todos os nós filhos diretos.
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
  3. (opcional) Especifique o tipo dos itens a serem exibidos no objeto ajustando
    ItemKind
    .
    DICA:
    A propriedade
    ItemKind
    é definida automaticamente tipo de objeto ou variável reconhecido entre os nós filhos.
    Por exemplo, se o modelo se basear em um nó de pasta que contém várias instâncias de um tipo de objeto
    Motor
    , o
    ItemKind
    será automaticamente definido com a referência ao tipo . Nesse caso, os valores exibidos são os atributos ou propriedades das diferentes instâncias (, , etc.).
  4. (opcional) Em
    Eventos
    , associe
    Seleção alterada
    com o método
    Atualizar
    .
    Os itens contidos no objeto serão atualizados sempre que você interagir com ele.
  5. (opcional) Classifique os itens ao definir os valores de
    Ordem de classificação
    e
    Classificar por
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal