Configurar um vídeo
Insira um contêiner de arquivo de vídeo em seu projeto e coloque um arquivo de vídeo nele. Use arquivos de vídeo locais ao projeto ou vídeos remotos.
- NaExibição de projeto, naUI, clique com o botão direito do mouse em um contêiner e selecione .
- EmCaminho, execute uma destas opções:
- SelecioneBuscare selecione o vídeo local a ser exibido.DICA:Para localizar itens, emSelecionar arquivo, comece a digitar o nome do item a ser localizado.Se o arquivo não aparecer emSelecionar arquivo, selecionee, emImportar arquivosImportar arquivos, selecione o arquivo a ser importado e escolhaSelecionar.
- Digite o endereço do arquivo de vídeo remoto a ser exibido.
- (opcional) Defina as opções de reprodução automática.
- Reprodução automática. O vídeo será reproduzido automaticamente. Desabilitada por padrão.
- Sem som. O vídeo será reproduzido sem som. Desabilitada por padrão.
- Repetições. Especifica o número de vezes que o vídeo será reproduzido. O padrão é1.
- (opcional)Sem som.
- (opcional) Defina as propriedadesAparênciaeTamanho e layout.
vídeo
Dê sua opinião