Configurar um painel de navegação

Configure um painel de navegação fazendo referência aos objetos de painel como guias.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , em
    UI
    , clique com o botão direito do mouse em um contêiner e selecione
    Novo
    Contêineres
    Painel de navegação
    .
  2. Na
    Exibição de projeto
    , clique duas vezes no painel de navegação.
    O painel de navegação é exibido no editor.
  3. Crie os tipos de
    Painel
    que você deseja referenciar como guias no painel de navegação.
    Para mais informações, consulte Criar um tipo de objeto gráfico.
  4. Na
    Exibição de projeto
    , arraste os tipos de painel até o painel de navegação no editor.
    Conforme você solta os tipos de painel no painel de navegação do editor, a visualização do primeiro painel e as guias de navegação são exibidas. Em
    Propriedades
    , o
    Painel
    é preenchido automaticamente.
  5. (opcional) Em
    Propriedades
    , crie um vínculo dinâmico entre o
    Índice da guia atual
    e a lógica de aplicativo que regula a guia selecionada no momento.
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
    DICA: O índice da guia atual começa em 0 e esse é o padrão. O valor de índice 0 indica a primeira guia.
  6. (opcional) Em
    Propriedades
    , em
    Painel#
    , defina as propriedades para cada guia do painel de navegação:
    • Título
      . Título da guia do painel de navegação.
    • Caminho da imagem
      . Caminho para a imagem que substitui o título do painel. Para uma integração perfeita da imagem com a UI, use imagens planas dimensionadas corretamente com um plano de fundo transparente.
    • Habilitado
      . Permite a interação com a guia do dispositivo. O padrão é Verdadeiro.
    • Visível
      . Torna a guia visível. O padrão é Verdadeiro.
  7. (opcional) Em
    Propriedades
    , no
    Carregador do painel conectado
    , crie um vínculo dinâmico ao carregador de painel a ser anexado.
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
    DICA: Anexar um carregador de painel exibe o conteúdo das guias do painel de navegação no carregador de painel.
  8. (opcional) Em
    Aparência
    , defina as propriedades do painel:
    • Visível
      . Torna o painel visível. O padrão é Verdadeiro.
    • Habilitado
      . Permite a interação com o painel do dispositivo. O padrão é Verdadeiro.
    • Opacidade
      . Define a opacidade do painel. O padrão é 100, o que significa que não há opacidade.
    • Rotação
      . Gira o painel em torno de seu ponto central. Valores positivos giram no sentido horário do painel.
    • Elemento a ser movido
      . Torna o painel móvel em tempo de execução. Para mais informações, consulte Tornar móvel um objeto gráfico.
    • Posição da guia
      . Determina a posição das guias do painel ou oculta as guias.
    • Largura da guia
      . Largura da guia em pixels.
    • Altura da guia
      . Altura da guia em pixels.
    • Aparência
      . Aparência do painel de navegação.
    • Estilo
      . Estilo gráfico do painel de navegação. Para mais informações, consulte Folhas de estilos.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal