Contêineres

Use objetos de contêiner para estruturar seu aplicativo e criar a navegação da interface do usuário.
Objeto
Descrição
Contêiner para objetos que constituem um widget específico. Por padrão, cada novo painel tem uma largura e altura fixas e está alinhado com o canto superior esquerdo do objeto pai.
Contêiner para objetos que constituem uma interface específica. Por padrão, cada nova tela se estende para cobrir todo o objeto pai.
Contêiner que organiza automaticamente os objetos de forma horizontal, um ao lado do outro.
Contêiner que organiza automaticamente os objetos de forma vertical, um ao lado do outro.
Contêiner que organiza os objetos em uma grade.
Contêiner que dimensiona automaticamente seus objetos filhos quando a relação de aspecto do contêiner muda.
Contêiner que exibe outros painéis com base na lógica de aplicativo.
Contêiner que contém outros painéis e organiza automaticamente os painéis em guias navegáveis.
Botão que abre e fecha um painel quando selecionado.
Contêiner raiz. Em um mecanismo de apresentação, é possível configurar a Janela para especificar a interface do usuário inicial em tempo de execução.
Janela modal que não permite a interação com outros componentes da interface até ser fechada.
Painel que você pode rolar para exibir conteúdo maior do que o tamanho do painel.
Contêiner que inclui blocos de conteúdo expansíveis.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal