Medidor circular

Define ou exibe um valor de número inteiro dentro de um intervalo de valores possíveis.

Caso de uso

Defina e exiba um valor de variável analógica dentro de um valor mínimo e máximo.
DICA: Use a propriedade
Área de destaque
para exibir intervalos específicos de valores em cores diferentes.

Exemplo

Medidor circular com duas áreas de destaque definidas
animated graphic showing the circular gauge measurement moving between 0 and 90
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal