Definir margens

Edite o espaço ao redor de um objeto.
Pré-requisitos
  1. Para editar as margens do objeto
  2. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o objeto a ser editado.
  3. Nas propriedades da
    Margem
    , digite o valor do espaço entre a borda do objeto pai que contém o objeto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal