Mover um objeto

Mova um objeto no editor para posicionar os objetos como eles serão exibidos em tempo de execução. Todos os objetos em um contêiner se movem com o contêiner.
  • Para mover um objeto
  • No editor, selecione e arraste o objeto.
  • Na
    Exibição de projeto
    , selecione o objeto e, em
    Propriedades
    , altere:
    • Alinhamento horizontal
      . Digite o valor para o espaço entre o objeto e o eixo X.
    • Alinhamento vertical.
      Digite o valor para o espaço entre o objeto e o eixo Y.
    DICA: A posição do objeto na
    Exibição de projeto
    determina a ordem dos objetos no eixo Z em comparação com outros objetos no mesmo contêiner. Os objetos mais abaixo na árvore são exibidos mais acima na ordem do eixo Z.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal