Configurar a grade do editor
Configure a grade no editor para mostrar ou ocultar a grade, alinhar objetos na grade e dimensionar a grade.
- NaExibição de projeto, clique duas vezes em um objeto de contêiner ou selecione.O editor abre em uma nova guia.
- Na barra de ferramentas do editor, selecione.Configurações da grade
- Selecione a opção para configurar a grade:
- Grade visível. Alterne a exibição da grade no editor.
- Ajustar à grade. Alinhe as bordas dos objetos com a grade.
- Tamanho da grade. Especifique o tamanho da grade em pixels.
grade
grade do editor
Dê sua opinião