Editar um vínculo dinâmico

Edite um vínculo dinâmico para alterar a variável de origem ou resolver um vínculo corrompido ou não resolvido. Insira um espaço reservado, como {0}, para tornar o vínculo dinâmico. Os vínculos corrompidos exibem na propriedade enquanto os vínculos não resolvidos exibem . Os vínculos dinâmicos não resolvidos não podem ser resolvidos em tempo de design, mas podem ser válidos em tempo de execução, por exemplo, quando você define um vínculo dinâmico que passa por um carregador de painel.
Edite um vínculo dinâmico editando o vínculo manualmente, selecionando uma nova fonte ou arrastando uma nova fonte para o vínculo dinâmico em
Propriedades
.
  • Para editar o vínculo dinâmico manualmente:
    1. Em
      Propriedades
      , passe o mouse sobre um vínculo dinâmico e selecione
      Edit
      .
    2. Edite o caminho e pressione
      .
      DICA: É possível editar índices de alias.
  • Para editar o vínculo dinâmico, selecionando uma nova fonte:
    1. Em
      Propriedades
      , na propriedade com o vínculo dinâmico, selecione o vínculo na propriedade ou selecione
      Alterar vínculo dinâmico
      .
    2. No navegador de vínculos dinâmicos, selecione um nó para agir como a origem da propriedade de valor.
    3. (opcional) Em
      Atributo
      , selecione o atributo OPC UA a ser aplicado ao nó selecionado. Por exemplo, selecione
      BrowseName
      ,
      Valor
      ou
      DisplayName
      .
    4. (opcional) Em
      Formato
      , selecione o formato a ser aplicado à variável selecionada.
    5. (opcional) Em
      Índice de matriz
      , selecione o índice de matriz da variável selecionada. Essa opção é exibida apenas para variáveis de matriz.
    6. Em
      Índice de bits
      , selecione o índice para acessar o bit especificado da variável selecionada.
    7. (opcional) Para criar um vínculo dinâmico complexo, selecione
      Avançado
      .
      OBSERVAÇÃO: Para mais informações, consulte Criar um vínculo dinâmico complexo.
    8. Escolha
      Selecionar
      .
  • Para editar o vínculo dinâmico arrastando uma nova fonte, arraste a nova fonte até o vínculo dinâmico existente em
    Propriedades
    .
  • Para restaurar um vínculo dinâmico para o qual você selecionou a variável, clique com o botão direito do mouse no valor da propriedade e selecione
    Restaurar link
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal