Erros de comunicação em tempo de execução para controles de UI
Os
Controles de UI
na
Exibição de tipo
são destacados em vermelho em tempo de execução quando o elemento gráfico não pode gravar ou exibir um valor de tag.
O contorno em vermelho é exibido quando não há uma conexão programável ou física válida com o controlador ou quando uma tag em um vínculo dinâmico não existe no controlador. O contorno em vermelho indica que o elemento gráfico está com erro.
O controle de UI com erro é destacado em vermelho e pode exibir um X vermelho. Um exemplo de caixa de texto com erro em tempo de execução pode ter este aspecto:
Para controles que contêm conteúdo adicional, como elementos de navegação, somente a tag inválida é destacada em vermelho:
Para elementos gráficos que exibem esse erro, resolva a conexão com o controlador e verifique se a tag existe no controlador.
OBSERVAÇÃO:
Quando ocorre uma falha de gravação de tag, por exemplo, ao gravar em uma tag de segurança, a mensagem de erro aparece brevemente em todos os controles que fazem referência à tag. O erro aparece nos rótulos em vez de apenas nos controles que tentam gravar na tag.